This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:控制器是否具有最低 RDS (on)?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447114/ucc24624-is-there-a-minimum-rds-on-for-the-controller

器件型号:UCC24624
Thread 中讨论的其他器件: UCC24612

工具与软件:

您好!

我已经研究过 UCC24612等同步整流器的其他一些控制器、我注意到它们有 MOSFET 最小 RDS (on)的计算(数据表中的主题8.2.2.1)。 我目前将 UCC24624用于 RDS (ON)为0.7m Ω 的 GaN FET (带有体二极管)。 这可以限制或限制 UCC24624控制器的工作方式吗? 我注意到、当功率高于600W 时、控制器和 FET 升温。当负载为1kW 时、控制器温度接近62摄氏度(不确定这是否正常)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    您能否分享600W 和1kW 时的波形。 我想查看 VDS1 (SR1漏极电压)和 VGS1 (SR1栅极电压)以及 VDS2和 VGS2。

    您能否还分享原理图和布局? SR 控制器的 VDD 是什么? LLC 的输出电压是多少?  

    当 RDS 下降时、控制器关闭栅极脉冲的速度快得多、以便大部分电流流经体二极管、从而降低 FET 的温度。

    为了避免控制器升温、您可以在 SR 控制器的 LLC 输出电压和 VDD 之间使用外部稳压器、这样稳压器损耗就会超出控制器而不是控制器的内部。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    这是600W 下的 VDS1和 VGS1:

    VDS1 x VGS1

    VDS1和 VGS1 (1kW 时):

    VDD 与电路的12V 输出电压相同。

    我在次级侧的电路与该图完全相同、每个 FET 上都有一个2.2R 栅极电阻器:

    SR 控制器的关断速度快得多、栅极电压约为8 ~ 9V。 VGS 的测量不是直接连接到控制器的引脚、而是使用带尖端和接地筒的探针从栅极连接到 FET 源极。

    遗憾的是、我无法分享设计的布局、但我注意到 VSS 的检测引脚与负载电流路径共享同一个多边形平面(这可能会导致检测噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到、由于 RDS on 非常低、控制器关闭栅极脉冲的速度要快得多。  

    62度可以了。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在极低的 RDS 条件下、控制器是否能够解决这个问题? 如果不是、如果使用 UCC24624作为控制器、是否有最小或建议的 RDS 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    可以通过 VSS 引脚上的电阻器增大关断阈值。 20欧姆、您已经利用了它。 因此、您必须使用更高的 RDS FET 或采用较低电感封装的 FET、以延长栅极导通持续时间。

    建议的 RDS 值可通过下面给出的公式得出:

    此致

    Manikanta P