This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-070002:参考设计

Guru**** 2955710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449032/tida-070002-reference-design

器件型号:TIDA-070002

工具与软件:

你(们)好

什么是想法/用途

a)肖特基二极管 D7。  (我知道 R8/C43和 Q2会形成软启动…… 但 D7除外?)

b) R14 (只是为了具有 TP?)

C)未组装的电容器 C47

此致

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a)

    D7用于帮助在上电后使 C43快速放电、从而复位 C43进行下一次上电软启动。

    b)  

    当 R14可更改为24欧姆时、R14可在需要外部频率同步的情况下用作占位符。  

    c)

    占位符、以防需要其相关的滞后效应。 看起来该设计不需要这一点。