This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20978:直流/直流升压顺序

Guru**** 2931290 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20978, PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448480/pmp20978-dc-dc-boost-order

部件号:PMP20978
主题中讨论的其他器件: PMP41042

工具与软件:

您好!

我找到了产品  PMP20978、我想订购类似的规格

输入电压380V

输出电压48V

输出功率为1900W 或更高

我的主要要求是尽量减少重量。

您是否有与此产品相似的产品、或者您是否可以制作一个、其成本是多少?  

此致!

工程师 Luai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luai、您好!

    我们上线的参考设计仅供客户参考、我们不会销售这些产品、因此无法订购。

    针对此输出电压和功率级别、我们的最新设计是 PMP41042 (3.6kW)。

    为了减轻重量、您需要与磁性元件供应商合作。

    谢谢!

    Robert