This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:关于 POWER_MEAS_SINK_Analyzer_CONFIG 的设置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447878/tida-01606-about-settings-for-power_meas_sink_analyzer_config

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

咨询。 可以在 POWER_MEAS_SINK_Analyzer_CONFIG 的设置中设置的 gridMaxFreq 最大值是多少? 因为我们使用高频交流发电机、输入频率可能高达330至380 Hz、我不知道怎么说?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否更改了配置文件中定义为 fmax 和 fmin 的设置? POWER_MEAS_SINE_Analyzer_CONFIG

    另请注意、如果 ISR 相对于电气频率不够快、则可能会开始出现功能不正确运行的情况。

    谢谢

    BR

    Riccardo