This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:符合 MIL STD 1275F 浪涌保护标准

Guru**** 2956130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448949/tida-010242-mil-std-1275f-surge-protection-compliance

器件型号:TIDA-010242

工具与软件:

TI 对此问题有何评论/答案吗?

我们是否可以假定符合 MIL STD1275F 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nada

    我在看了标准的版本 F、没有看到任何会导致 TIDA-010242无法满足该标准的更新(如用户指南中所述)。 也就是说、我们没有对 F 版进行测试、我无法保证它不作任何更改就能符合新标准。