This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:-&+作为输入、3VAC 作为中性线输出参考设计

Guru**** 2958910 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TIDA-010054, TIDA-010210, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447857/tida-010054---as-inputs-and-3vac-as-output-with-a-neutral-line-reference-design

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件:TIDA-010938、 TIDA-010210、 TIDA-01606

工具与软件:

您好!

你好。

您是否有任何参考设计具有-&+作为输入、3VAC 作为输出并使用单独的中性线。

此外、该设计有2条 VAC 线路、您是否希望更多信息来帮助解决此案例、因为我在来这里查找内容之前在 TI 网站中进行了搜索。
 
TIDA-010054和 TIDA-010938都是10KVA、因此我要寻找10KVA 或更高类型的设计、我已经准备好了 TIDA-010210、但它需要大约600Vdc~1000Vdc 的电压才能工作。 我想的设计可以为输入处理最大500VDC 20A 的电压、而该设计将输出800VDC ~ 1000VDC。
 
我在器件的顶部和底部有100个 TEG、每个 TEG 为50VA、 总功率将为50 x 100 x 2 = 10KVA、因此、如果设计可以具有 MPPT、但这并非必须具有、那就很好了。  由于 TEG 只有2个端子(-++)、因此我无法找到任何将-++作为输入端子、将3条 VAC 线路作为具有单独中性线的输出端子的设计。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您可能需要查看 TIDA-01606。 这是一个具有中性点连接的 T 型3相。 可以是直流链路输入。 希望这是一个良好的起点。

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harald、

    你好。

    我们可以看到 BOM 中有 E4、E5和 E6。 从"修订历史记录"下的技术文档中、我们可以看到有各种升级、因此这些 E4、E5和 E6是 TIDA-01606的当前 BOM 还是我需要等待新的 BOM?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harald、

    你好。

    我想跟进客户的最新问题。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    所有方法均可  在工具文件夹中下载最新的 BOM。 CAD/CAE 符号中的 Altium 数据库 反映的是最新版本。 此设计由三个不同的板构成、因此有三个不同的 BOM。 而且它们的修订版本不同。

    -栅极驱动器卡版本 E5:容纳所有栅极驱动器和相应的隔离电源

    -高压卡版本 E4 :具有隔离式电源和隔离式电压测量

    -主电源板版本 E6:带有所有功率转换器组件,控制卡连接器等  

    设计指南中对所有内容进行了介绍 、并反映了最新状态。 请通读设计指南。

    希望这能解答您的问题

    此致

    哈拉尔德