This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2889130 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447161/tida-01606-tida-01606-issues

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:AMC1306M05

工具与软件:

嗨团队、

我们发现在使用 lab2时 TINV_vBus_sensed_Volts 的电压为高电平

其他三相 TINV_vGrid a_sensed_Volts TINV_vGrid B_sensed_Volts TINV_vGrid C_sensed_Volts 的电压是否为低电平?

这可以调整吗?

2.#define TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR ((float32_t) 0.000244140625)

该 Vref 是否为1.0V? 但控制卡不是3.0 v 吗?

在测试 LAB5时、如果输入频率大于65、则不测量电压电流? 这可以调整吗?

感谢您的帮助:d.

此致、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉慧市

    1.

    在控制卡上、您可以使用 SW2和 SW3将 VREF 选项设置为3.3V。  查看 C2000控制卡用户指南。 如果使用3.0V 选项、则需要进行更多修改。

    我相信3.3V 电压基准将让您的工作更加轻松、因为默认设计是针对3.3V 工作电压。   之后 、您可以确定最大 ADC 输入的满量程值(以电压为单位)。 例如、假设 ADC 输入端为3.3V、您预计 VBUS 端为1000V。  您需要通过查看电路来弄清这一点。

    将该最大值放入 main.syscfg 中。   TINV_VBUS_MAX_SENSE_VOLTAGE 将在 TINV_settings.h 中自动更新

    在代码 tinv.h 中、从经滤波的 ADC 值转换为电压:

    TINV_vBus_sensed_Volts = TINV_vBus_sensed_filtered_pu *
    TINV_VBUS_MAX_SENSE_VOLTAGE;

    如您所见、 TINV_VBUS_MAX_SENSE_VOLTAGE 将影响您的最终值。

    2. SW 具有频率阈值、您可以在 TINV_USER_SETTINS.h 中对其进行更改:

    #define TINV_UNIVERSAL_GRID_MAX_FREQ 65
    #define TINV_UNIVERSAL_GRID_MIN_FREQ 45.

    -kelvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin G ü、

    感谢您的快速回复。

    相同
    我们要问的不是如何将其设置为3.3V 和调节 SW。
    但在 SDK 的设置中、tinc_user_dettings 中有这两行。 h
    #define TINV-ADCP_PU_SCALE_FACTOR (float32_t 0.000244140625)这个0.000244140625源自1V/2 ^ 12、但我们不是使用3.0V (或3.3V)吗? 为什么使用1V?
    #define TINV_SD32pU_SCALEFACTOR ((float32ut)(((float32ut) TINV_SDFM-OSR * TINV_SDFM-OSR * TINV_SDFM-OSR)、也基于1V? 1V 电压从何而来?
    2.设置 TINV-universal_grid-MAX-FREQ 在我们的初始使用中有效。
    我想问一下、可以为他设定的最高限额是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。
    此外、我们之前提到了测量不准确的问题、我想就 TINV-USER_SETTINGS 中的当前部分向您进行咨询。 h
    #define TINV_IGRID_MAX_SENSE_AMPS ((float32_t) 21.3)
    21.3的值是如何得到的? 由于我们无法购买原始原理图中的 R47 2M 电阻器、因此我们将其替换为1M 电阻器。
    那么是否应该将21.3的值修改为更大? 电流测量不准确是否与此问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家级、

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

     对于延迟、我们深表歉意。  AMC1306M05在削波前的最大输入测量范围为+/-64mV (建议的输入范围为+/-50mV)。

    如果有2m Ω 电流检测电阻、削波前的最大电流为+/-64mV/2m Ω=+/-32A。

    因此、您必须将  TINV_IGRID_MAX_SENSE_AMPS 更新 为32、否则会出现增益误差。

    现在、如果您使用1M Ω 的电阻、则 TINV_IGRID_MAX_SENSE_AMPS = 64A。  然而、1606参考设计只支持高达16Arms 的电流。  请务必记住这一点。

    这是用于我的新设计的2m Ω 部件 I"m:WSKW06122L000FEA。  我建议您使用针对整个输入范围 16Arms * 1.41 = 22.5A 进行优化的分流器。  因此、2m Ω 电阻器会有助于在峰值电流的基础上留出一些裕度。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR 基本上对12位 ADC 读数进行标准化、表示为1的一小部分(满量程)。  想法是将代码模块化。  您可以始终使用 max_sense_amps 或 max_sense_voltage 比例因子将标准化值转换为绝对电压或电流读数。

    2. 我想如果你想提高,这将取决于你想要什么 Vripple、THD 等等。  现在、如果您有50kHz fpwm 和50Hz 电网频率、该比率为1000:1。  更高的逆变器输出频率将需要更高的 fpwm。  fpwm 越高将影响设计(电感器、电容器等)  请记住、您将尝试通过开关 PWM 生成良好的正弦波。  因此、正弦波的分辨率将受到开关速度的影响。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢您的帮助。
    可以为 TINV_UNIVERSAL_GRID-MAX-FREQ 设置的最大上限是多少?
    我在前面没有说明我们不会输出超过60Hz 的频率、因为这是一个双向系统、
    我们有一个输出3路交流电源(100~380Hz)的发生器、因此我们使用 TIDA-01606将此输入电源转换为直流电源。
    那么、当您想知道作为输入时、TINV_UNIVERSAL_GRID-MAX-FREQ 的最大频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计仅在50Hz 至60Hz 的频率下进行了额定和验证。  但我想您可能会放弃100Hz。  您可以尝试一下。  唯一的问题是无功负载/容性电流增加。  您需要确保系统能够处理增加的电流。

    开尔文