This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:了解开发板及相关逻辑的可用性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1450053/tida-01604-inquiry-on-availability-of-development-board-and-associated-cirucits

器件型号:TIDA-01604

工具与软件:

您好!

对于我们的一个项目、我们计划使用快速原型、然后进行产品开发。  

我知道您可以使用以下任何一款具有源代码的开发板。  

  1. 具有480V-3相输入和800V 输出的6 kW 有源线性终端转换器
  2. H 桥能够处理6kW、800V 功率

对于6 kW AFC、我找到了另一种选择、即单相6.6kW、参考编号为"TIDA-01604"。  我知道自己的开发板可供购买吗?

如果上述板未提供、请推荐您可以使用的任何其他开发板。