This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:750320029

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449907/tida-010239-750320029

器件型号:TIDA-010239

工具与软件:

当然可以! 下面是您可能会向 TI (德州仪器(TI)论坛发送的有关变压器问题的电子邮件草稿:


主题: 请求变压器替代 Wurth 电子器件

尊敬的 TI 论坛团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在从事一个涉及 Wurth Electronics 变压器的项目、但很遗憾、原来的器件已不再提供。 我正在寻求有关可替代的合适替代变压器的指导、这种变压器在满足应用的性能规格的同时也能正常工作。

原变压器的技术规格如下:

750320029