This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:有助于检查 TIDA-010936参考设计是否支持 PMSM 电机

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449824/tida-010936-help-to-check-if-tida-010936-reference-design-could-support-pmsm-motor

器件型号:TIDA-010936

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助检查 TIDA-010936是否支持 PMSM 电机? 如果您的团队可以帮助您使用此参考设计、请对客户电机进行测试以了解效率和热性能? 客户正在做一个500W 输出、Vbus 电压为25V 的研究平台。 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    感谢您就此问题与我们联系。

    TIDA-010936是一款功率级参考设计、可用于任何三相电机驱动(包括 PMSM)。

    对于特定的客户支持案例、让我们离线讨论。

    最好的爬坡、

    Jerome Shan