This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:OPA IC 更改和 MUX 添加到 Rf/Rg 选择中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA301, OPA300, OPA2810, THS4551, ADS127L11, TMUX1104, BUF634A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447885/tida-060029-opa-ic-changing-and-mux-add-in-rf-rg-selecting

器件型号:TIDA-060029
主题中讨论的其他器件:OPA2810、 THS4551、OPA301 、OPA300、 ADS127L11、 TMUX1104、 BUF634A、 TINA-TI

工具与软件:

您好!

在设计中、我们是否可以使用 OPA300/301来替换 OPA2810? 我注意到 OPA 300/301在100KHz 时的 AOL 为60dB、输入偏置电流为1pA 电平、但具有5mV 的 Vos、此参数对设计有很大的影响吗? 在 OPA301为 THS4551和 ADS127L11之后、所有 R 都为0.1%、C 为2%。

另一件事是 Rg 和 Rf 变化、是否最好使用 TMUX1104等多路复用器 IC 来改变测量中的 Rf/Rg 以自动改变值? 或者 TI 是否有相应的新设计?

谢谢、LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

      使用 OPA300/301 (而不是 OPA2810)时、我不会看到任何问题。 由于 AOL 比 OPA2810更低、因此稳定设计只需要稍作调整、即添加几个元件来避免振荡、例如隔离电阻器和本地反馈电容器、如参考设计的原理图3.1所示。下面是对设计稳定性至关重要的重点元件、强烈建议添加这些元件:

     对于组件:C11和 R9是非常关键的补充。

      第二级不需要 BUF634A、因为您要使用 FDA --> ADC、这不需要高驱动能力。 如果要驱动 LCR 测量中的高阻抗、则在第一级使用 BUF634A 至关重要。 使用 TMUX1104进行开关、而不是像设计中那样使用跳线也很好。 我查看了多路复用器的数据表、该器件的电容相当低、在校准期间、可以考虑 TMUX 导通电阻。 主要缺点是多路复用器的电容将切断较低频率测量。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的答复、它非常有帮助。

    对于 R41、它是否会将 R10、R13、R21短接? 如果我移除第二个 BUF634A、我是否应该将 R17、R9、R18移至它前面的 OPA?

    谢谢!

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

     我很高兴它能为您提供帮助。

     下面这个粗略的原理图显示了更好的关键添加内容、尤其是在测试时针对 PCB 板上的调优/调试:

      对于 OPA30x、您需要大约1uF 的反馈本地反馈电容器来实现适当的稳定性:

      添加 R41不会短接 R10、R13、R21。 它将为 Vx 处的电压测量创建一条路径、以便进行计算:

      以找到 Zx (未知阻抗)。

      在原理图中、第一级到 U1B 的第一条路径仅用于校准目的、以确定未选择阻抗时的增益、并仅测量所选 RG/RF 的确切值。 完成校准时、应移除 R42、R41将被替换为短路、或者我发现需要100 Ω 电阻器来实现稳定性。  

      对于第二个问题、如果您移除 BUF634A、我建议保留 R17和 R9。 如这个回复的第一个图像为 R19和 R10的 Tina-TI 电路所示。  

    e2e.ti.com/.../LCR-using-OPA30x.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA300x-LCR-Stability.TSC

    谢谢!
    SIMA