This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:仿真工具 SIMPLIS 不支持"pop"分析

Guru**** 2964230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449948/tps546c20a-simulation-tools-simplis-not-support-the-pop-analysis

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS54J060

工具与软件:

我可以申请支持运行 PoP 分析的 SIMPLIS 文件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    该模型的原理图中不包含 POP 触发器。

    如果使用 steady_state 模型、请确保具有 如下模型集的设置:

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、有没有方法可以测试 IC 的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    如果您尝试 在 Simplis 中添加波特、则需要:

    a.设置为:

    b.爆裂声触发、以下任一操作都可以起作用:

    通常在 SW 节点处连接

    C.带交流电源的波特探针:

    通常与 EVM BODE -> CHA 和 CHB 相同连接

    您可以从提供环路响应模型的其他器件(  例如 TPS54J060:www.ti.com/.../slvmdc5)获取所需的设置和波特图工具。

    另请注意:如果仿真失败、请首先尝试运行瞬态分析以设置组件条件、然后尝试运行 AC+POP 分析。 每次重新打开模型或对其进行更改时、都要执行此操作。  

    分析波特图的其他方法:

    -使用 EVM  

    -使用 WEBENCH 仿真:

    -精确一点,设备计算器 https://www.ti.com/tool/download/SLURB05 有波特计算部分

    此致、

    Eileen