This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:电容器和电感器不能在建模应用中使用。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1446824/pspice-for-ti-the-capacitors-and-inductors-cannot-be-used-in-the-modeling-application

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、 

我无法使用建模应用中调用的电容器和电感器;无论我使用第三方元件中的参数还是默认参数、它们在原理图中都显示为灰色。 可以确认缺少库、因为我在检查库文件时遇到错误 ORCAP-2448。 您可以帮助解决此问题吗?  

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    在"Help"下、可以选择重新安装 TI 模型和库。 我知道这将更新 TI 部分、但我不能确定是否更新 PSpice 部分。

    只有一种方法可以找到。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试了一下该方法、但遗憾的是、它没有产生预期的结果。 我想知道您是否有任何其他可行的建议或替代方案。 感谢您的帮助和见解。

    此致

    Yuqi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    值得一试 由于模型内置在 PSpice 中、让我来联系 Cadence 看看可以做什么。

    他们可能需要重新安装、但可能有解决方法。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    我要完整地引用它们。 请查看是否有任何此类建议已公布。

    仅"Capacitor and Inductors"(电容器和电感器)灰显或完整菜单灰显。

    如果完整菜单显示为灰色、则可能我们可以让客户使原理图页面处于活动状态、然后选择菜单 Place > PSpice component > Modeling application

    "可以确认库缺失、因为我在检查库文件时遇到 ORCAP-2448错误。"

    他试图执行的这个错误时会发生什么?

    在将器件放置在原理图上时、建模应用不使用任何第三方库、

    PSpiceSymLibPath 指令用于 从%CDS_HOME%\cdssetup\OrCAD_CAPTURET384\17.4.0\ Spice_Install 中查找 capture.ini 中的[Preferences]部分下的路径

     

    在我的机器上、该指令在 capture.ini:中定义如下

     

    PSpiceSymLibPath=C:\Cadence\PSpiceTI\tools\capture\library\pspice;C:\Cadence\PSpiceTI\tools\capture\library\pSPICE \library\pSPICE\tools\capture\library\advanls;C:\cds_LibLib_home\cdssetup\pSPCI\tools\cspcds_setup\pspcds_ti_setup\pspcds_home\pspcds_setup

     

    用户能否创建视频来捕捉他正在执行的所有步骤(从打开工具到面对问题)、同时遇到问题并与我们分享?