This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00640:固件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00640, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448365/tida-00640-firmware

器件型号:TIDA-00640
Thread 中讨论的其他器件:CC2538、、 Z-stack

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户希望构建 TIDA-00640并 为其 基准测试寻找 CC2538的固件。 您能否分享一份副本。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    首先、我想说的是、我没有  TIDA-00640的相关经验、但我是一名 TI Zigbee 资源专家。  用户指南 提到 Zigbee 3.0受支持、因此我建议客户  从 TI 页面下载 Z-Stack 3.0.2。  UG 测试设置中提到 使用了 Contiki 堆栈(第三方开发人员)、因此假设此 TID 没有提供任何 Zigbee 材料。  不过、测试设置确实包含 UART 串行接口、我 假设该接口用于与 CC2538器件进行通信并从中发送指令、我在 原理图中看到 A0/A1分别用于 RX/TX。  这与 Zigbee 网络处理器(ZNP)工程的默认设置相对应、您可以在 Z-Stack 3.0.2\Documents\api\Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf 指南中了解更多相关信息。  最终、您应该能够使用 Z-Tool Windows 程序(Z-Stack 3.0.2\Tools\Z-Tool)与 Z-Stack 对接。  遗憾的是、客户需要在 IAR EWARM 8.22.1中打开 ZNP 项目才能更改接口配置、因为默认情况下是 USB、并且在切换到 UART 外设时预计会有 RTS/CTS (流控制)引脚。  我分享的 Z-Stack 资源中对此进行了进一步概述。

    此致、
    Ryan