This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:TIDA-010231软件开发

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010231, TIDA-010955, TIEVM-ARC-AFE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451309/tida-010231-tida-010231-software-development

器件型号:TIDA-010231
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010955、 TIEVM-ARC-AFE

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在从事电力电子领域的实时电弧检测研究。

我有两个问题。

订购 TIDA-010231模型的成品

和

是否无法在视频中提供用于实现电弧检测的代码?

https://www.youtube.com/watch?v=BNApzYn5Oh4&ab_channel=TexasInstruments

感谢您提供这些优秀的材料,并支持该领域的创新解决方案的开发。 我期待您的答复以及您能提供的任何其他指导。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiwoo、

    感谢您的咨询。
    我们必须提供电弧检测的参考设计。

    • TIDA-010231是较旧的、它使用基于 FFT 的算法检测电弧。 此电路板不可购买、但我们在线提供了所有设计文件、包括光绘文件和 Altium 数据库。 C2000-Digital-POWER-SDK 中提供了 TIDA-010231的软件。


    • 视频展示了最新的电弧检测参考设计 TIDA-010955。 它使用 FFT +嵌入式 AI 进行电弧检测。 提高精度并降低误报。
      可以购买 TIDA-010955。 TIDA-01955的可订购器件型号为 TI-EVM-ARC-AFE。 TIDA-010955/SDK 的软件 TIEVM-ARC-AFE 将在未来几周以 C200-Digital-power-SDK 形式提供。

    TIDA-01231和 TIDA-010955都不是成品! 这些是评估平台、可用作构建成品电弧检测 产品的起点。

    此致、

    Andreas