This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:TIDA-010242

Guru**** 2956770 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451263/tida-010242-tida-010242

器件型号:TIDA-010242

工具与软件:

我们正在 根据您的 设计指南使用 MIL-STD-1275E 浪涌保护系统:TIDA-010242。该系统适用于28伏特直流 输出 和  4安培 的稳定输出电流、最高8安培、持续70秒。  但我们也有很多问题与非常轻的负载0.5–1安培. 对于在最初的样片中、    我们使用了 LM74800QDDRRQ1 的 U1、我们现在认为 用 LM74810QDDRRQ1替代它 是否可行?

对于 Q1 MOSFET、我们计划将 2 x  IXTH88N30P 置于最终项目中 、对于 Q2、1 x XTH240N15X4置于箱内侧、以便在发生突降时散热。

 很多时候,在打开 U1块只有1 x IXTH88N30P 我们没有任何电压,这与不同的 值的负载, 0,5 , 1 , 2安培。

如果您可以发送 您的电子邮件地址,我可以发送完整的原理图和  布局.

此致 阿尔夫迪