This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:电池电压检测问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451237/tida-010042-battery-voltage-sensing-issue

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

在我基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中、使用48V 电池、当充电器处于关闭状态时、我得到的电压读数(ADC 读数)几乎准确到等于实际电池电压。 但当我开启充电器时、例如、当开关启动时、电池电压读数(ADC 读数)小于实际测量的电池电压。 什么可能导致读数中出现此错误? 如何解决该问题?

此致、

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    您能否分享采样电路的原理图和布局?

    读的少多少钱、是一个常量值还是一个跳跃值?

    谢谢!

    Bowen