This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00702:交流电流源

Guru**** 2955870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447110/tida-00702-ac-current-source

器件型号:TIDA-00702

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个独立的模块解决方案、它能够产生大约1mA 到100mA 以及1uA 到1000uA (或100mA 到6A 和5mA 到800mA)范围内的交流(50-60Hz)拉电流/灌电流。

所需的可编程电流值。


我的应用需要感应后面的电流电平、我需要使用某器件对其进行测试。

比可编程交流电源或交流电子负载更便宜、并且电流范围很小(uA、mA)。

(上面的器件型号仅用于填写必填字段、不一定与此问题相关。)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patth:

    很抱歉、我们没有与您所需内容非常接近的参考设计。

    谢谢!

    Robert