This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00901:电机滤波器设计##39相电压

Guru**** 2996770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448023/tida-00901-filter-design-of-motor-s-phase-voltage

器件型号:TIDA-00901

工具与软件:

主席先生/女士、你好

‘m 转角频率318Hz (C15/R10)、我不太明白"318Hz 是19kRPM"的含义、  

如何 满足设计要求(转角频率)、是否由开关频率(速度)和电动势决定?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从 Hz (每秒周期数)转换为 RPM (每分钟转数)、请乘以60秒/分钟。  318 Hz x 60秒/分钟= 19kRPM。  通常、用于测量相电压的低通转角频率应高于预期的最快电机转速、但低于 PWM 开关频率。