This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PWL 功率分布

Guru**** 2537890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444612/pspice-for-ti-pwl-power-profile

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

如何创建以瓦特为单位的功率的 PWL 文件。 例如、如何在 PWL 中创建以下功率配置:  

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对不起,我在感恩节休息时不在办公室。

    您是否查看过 PWL 电压或电流源?

    https://www.pspice.com/how-use-piece-wise-linear-pwl-voltage-and-current-sources

    假设您知道负载、电流源可能会为您效劳。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我看到了以上链接。

    但我想根据对 MOSFET 热模型进行仿真- Vishay MOSFET (第3页和第4页)

    您能在此处告诉我、如何根据上述 Vishay 应用手册创建功率配置和进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    让我进一步研究这一点。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、David。  

    正在等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    你能告诉我这件事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我与 Cadence 进行了检查、但他们没有使用该器件的测试电路。

    我知道 Vishay 在介绍如何实现、但您知道他们是否有您可以实例化的实际测试电路?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    测试电路不可用、而且 RC 数据值也不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我刚刚升级了我的电脑、并遇到了一些问题。 我收到了 Cadence 的门票、希望下周能够查看。

    David