This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装错误

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1450082/pspice-for-ti-install-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我安装了 PSpice for TI、表示出错。 问题出在哪呢? 日志正在跟踪。


16:56:36 2024年12月11日:参数计数=1
16:56:36 2024年12月11日:-wrapper
16:56:36 2024年12月11日:模块名称: TIPSpice.exe
16:56:36 2024年12月11日:服务器操作系统=假
16:56:36 2024年12月11日:操作系统版本: 10.0.0.0
16:56:36 2024年12月11日:检查代理
16:56:37 2024年12月11日:{
"452.451" Update_Delta:"">software-dl.ti.com/.../delta.zip"、
"4.04T.xt" Update_Version:"">software-dl.ti.com/.../Pspice_Lib_Version.txt"、
"452.451" Update_Update:"">software-dl.ti.com/.../UpdateDelta.json"、
"452.451" Update_Update:"">software-dl.ti.com/.../UpdateConfigure.json"、
"452.451" Update_Lib:"">software-dl.ti.com/.../library.json"、
"Lib4.12.454" Install_Library:"">software-dl.ti.com/.../library.zip"、
"Lib4.12.454" Install_Latest:"23.10.001"、
"4.12" Installer_Download:"">software-dl.ti.com/.../PSpiceForTIXML.xml"、
"4.12" Installer_Base:"">software-dl.ti.com/.../installer"、
"4.12" Installer_Download:"">software-dl.ti.com/.../PSpice-For-TI_setup.exe"、
"licensing_url":"">cdsplicwc.cadence.com/.../v1"、
"Software4.12.05" Update_Expiry:{
"时间戳":"01:15:2099 15:07:19 GMT"、
"RegularMessage":{
"PreHyperLink":"有新的软件更新可用。 单击 Install (安装)开始下载。 安装更新后、您将接受"、
"超链接":"许可协议"、
"PostHyperLink":"."
}、
"ForceMessage":{
"PreHyperLink":"必须安装最新的更新才能运行软件。 单击 Install (安装)开始下载。 安装更新后、您将接受"、
"超链接":"许可协议"、
"PostHyperLink":""。 单击取消退出。"
}
}、
"utm_Keyword":{
"T4.12" Spice_Install:"HQs=pspiceforti"、
"HQs=pspiceforti" Full_Install
}、
"TI_4.12.1" Ls_Version:[]
"17_4_2020_S006"、
"17_4_2020_S009"、
"23_1_2024_S001"
]
}
16:56:37 2024年12月11日:检查许可 URL 是否可访问
16:56:38 2024年12月11日:错误消息:基础连接已经关闭:未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
16:56:38 2024年12月11日:根据验证过程、远程证书无效。例外:
16:56:38 2024年12月11日:消息:无法访问安装所需的 URL。 检查 URL 是否可访问、然后重试。
网址: cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html
错误描述:基础连接已经关闭:未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。
有关详细信息、请访问 C:\Users\xin.wang6\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt 查看日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    很抱歉出现响应延迟。 系统已锁定开机自检。

    我要把它发给 Cadence。 PSpice 和中文存在一些问题。 我不知道这是怎么回事,但它一直是一个问题。

    David