This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447416/simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C、 C2000WARE

工具与软件:

您好!

我目前正在基于 TIDA-010938参考设计、使用 TMDSCNCD280039C MCU 开发一个逆变器原型。 所选的拓扑是单极的。 我已经尝试开始运行实验1、目标是在引脚49、50、51和52上生成 PWM 信号。

之前、我还尝试了 ePWM 示例、电路板能够成功生成 PWM 波形。

但是、尽管遵循了 TIDA-010938中的指令、例如禁用 stringINV_PWM ()函数并添加语法 stringINV_clearPWMTripDCAC = 1、程序仍然无法生成预期的 Fault_Read 输出。

请您帮助我确定此问题的根本原因吗? 非常感谢您的指导。 感谢您的关注和支持。

此致、
Ariq Kusuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查变量 clearPWMTrip 是否已设置为1

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN NAYAK:

    感谢您的答复。 我已经遵循了您提供的建议、但在尝试这些建议后、我仍然无法按预期生成 PWM。 您能建议我可以采取的任何其他步骤吗?或者告诉我是否还有其他需要考虑的事项?

    感谢您的帮助和关注。 我期待您的进一步指导。

    此致、
    Ariq Kusuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariq、

    请检查是否有任何使 PWM 跳闸的内容。 上述的信号之一可能导致 PWM 跳闸。 您是否在所有 ADC 输入上连接了适当的电压?

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN NAYAK:

    我更改了的值 clearPWMTrip 从0更改为1、这成功生成了具有恒定直流波形的升压信号。 不过、对于 DCAC 和 双向直流/直流转换器 仍然无法生成 PWM 信号。

    这是因为保护系统需要禁用、还是应该检查其他因素?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Ariq Kusuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已查看过软件用户指南并按照相同的步骤操作? 软件用户指南位于以下位置-> C:\ti\c2000\c2000\C2000 Ware_Digital CC2000SDK_5_03_00_00\solutions\tida_010938\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN NAYAK:

    非常感谢您提供的建议。 您提供的解决方案非常有用、并已成功解决了我所面临的问题。

    此致、
    Ariq Kusuma Wardana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariq:

    电源小知识。 您能告诉我们您所做的更改是什么吗?

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    我采取的第一步是遵循您的建议、将的值stringINV_clearPWMTripDCAC从0更改为1。 然后,我禁用了EPWM_enableTripZoneSignals位于stringINV.c文件的"启用 DCB 作为 OST"部分(第568-577行)。

    此致、
    Ariq Kusuma