This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40586:全桥 LLC 的输入电容

Guru**** 2985870 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的系统可以接受的输入电流纹波将考虑这一点。

    如果您没有任何限制、则可以使用恒定输入电流纹波进行计算、并假设所有脉冲电流都来自输入电容器。

    然后选择合适的电容器来处理输入电流纹波。