This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:PSFB 原理图 R25 R26在电压模式控制中的功能

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451719/tidm-psfb-dcdc-psfb-schematic-r25-r26-function-in-voltage-mode-control

器件型号:TIDM-PSFB-DCDC

工具与软件:

您好!

在该参考设计中、 图12。 HVPSFB 基板原理图、第11页、我想详细了解 R25-26在 C20-21中的功能。

我们 参考了硬件设计原理图、 反馈环路控制采用电压模式。 通常、这些电容器 C20-21 用作直流阻断器、以防止变压器饱和。 但由于 R25-26提供了一条向变压器提供直流电流的路径。  

您能否解释一下这些电阻器的用途? 使用它们进行电压模式控制有什么优势? 如果将它们取出、可能会发生什么情况?

谢谢、此致、

Greggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出数量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计作为 PCMC PSFB 直流/直流发布。 因此不需要直流阻断电容器。 如果您短接跳线 J6、可以移除那里的电阻器。 否则、您可以将其保留在此处。 由于它运行在 PCMC 模式下、在每半个周期内、由开关延迟引起的任何直流电压将通过峰值电流限制功能进行校正。 在每半个周期内、这些电阻器只承载+ve 和-ve 电流。 它们不会像您所写的那样注入任何 DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。

    我知道此文档用于 PCMC 控制模式。 但我们的设计控制选择是 电压模式、我认为需要此直流阻断电容器。   是否有任何文档或设计参考可说明 C20 C21电容器上存在电阻器 R25 R26?

    此致、
    Greggy