This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:缺少 mfc140.dll 文件时出现安装问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447130/pspice-for-ti-installation-problem-with-a-missing-mfc140-dll-file

工具与软件:

PSpice 安装问题:

我进行了两次安装、并弹出此消息、安装中止。 我是在装有 Windows 10企业版64位的笔记本电脑上完成的。 您能告诉我问题出在哪里吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoang:

    是否可以使用控制面板检查是否安装了 Microsoft Visual C++重新分发软件包?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C++重新分发软件包的安装似乎解决了这个问题。 谢谢你。