This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41068:有关电源连接的查询

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1452889/pmp41068-query-regarding-power-connections

器件型号:PMP4268

工具与软件:

您好!

我正在尝试理解 PMP4268的原理图。 根据读数、我对 VRRGD (10V)有疑问、如果我将10V 的正极端子连接到 J1的 VRRGD 引脚、VRRGD 的负极端子将流向哪里? 从原理图中看、它会连接到 VRAIL_N 我的理解是否正确? 它不会影响10V 电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deep、抱歉、我不确定我是否完全理解该问题。 查看原理图、VRAIL_N 连接到与5V 电压轨接地的 AGND。 您能帮我澄清一下吗? 谢谢!