This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:TIDA-050074变压器设计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050074, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430707/tida-050074-tida-050074-transformer-design

器件型号:TIDA-050074
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们正在进行的项目中、我们将使用 TIDA-050074参考设计来提供20V、5A 输出。 但是、当我查阅原理图和数据表时、并没有关于变压器的详细信息。 在原理图中、变压器标记为 DNP、但它安装在实际的硬件中。 我无法找到变压器器件型号或详细信息。

示意图链接:https://www.ti.com/lit/df/tidmcr3/tidmcr3.pdf?ts = 1730099226331.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计最初使用由我们的系统工程师手动制作的磁性元件、最终设计包含了 Renco 磁性元件、但延迟造成了这个问题。
    有关变压器数据表、请参阅下面的附件。

    谢谢!
    Zach

    e2e.ti.com/.../TI-TIDA_2D00_050074-AHB-Prelim-Data-Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    您能否同时分享电感器 L4 (lpfc RM10)数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-TIDA_2D00_050074-140W-PFC-Prelim-Data-Sheet.pdf

    请参阅随附的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    在本参考设计中、输出电压是标准值。 根据我的要求、我需要18V 输出(5A)。 您能否分享该示例的计算结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harijith:

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 我们正在查看您的查询。
    我们将重放 asap。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harijith、您好!

    您能否详细解释您所询问的计算?

    谢谢!
    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 18V 输出(5A)。您能帮我  更改一下获得该输出所需的原理图吗? 在设计中、它只具有标准电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harijith:  

    TL431具有内部2.5V 基准。  

    您可以使用 Vout=Vout Vref (1+R1/R2)、其中 Vout = 18V、Vref = 2.5V、R1是顶部电阻器、R2是底部电阻器。  

    在 TIDA-50074原理图中、R1由 R213和 R214之和构成。 R2由 R205、R207、R210、R212、R215的并联/开路组合组成。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    为此、我们需要一些空间限制。是否可以避免原理图中的功率因数校正。 如果是、那么您能帮助我们这样做吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harijith:  

    这里的请求是什么? 您可以从 TIDA-050074产品文件夹下载 Altium 文件。 然后您可以根据自己的应用需求修改这些文件。  

    请告诉我这是否合理。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我修改了 TIDA-050074 原理图、删除了功率因数校正。 请检查该问题并提供您的 suggestionse2e.ti.com/.../Sheet1.pdf /feedback。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harijith:  

    如果您所做的一切是移除 PFC 级、那么单独使用 AHB 级应该没有问题。 我会通读 AHB 控制器数据表来仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您能否分享以下有关变压器的详细信息

    解决方案
    是什么?
    4)频率?
    电流?
    它是反激式吗?
    不连续模式/连续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harijith:

    最大 此设计的功率级别为140W。

     最大 开关频率约为160kHz。

    峰值电流约为2.2A。

    是的、它是反激式变压器。  

    它在满载时以转换模式(也称为临界导通模式或边界导通模式)运行、在较轻负载时以断续导通模式运行。  

    所有这些信息都显示在设计指南中。  

    谢谢!

    John