This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010955:数据采集和损耗分析

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C11, TIDA-010955, TIEVM-ARC-AFE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453605/tida-010955-data-acquisition-and-lebeling

器件型号:TIDA-010955
主题中讨论的其他器件:AMC23C11、、 TIEVM-ARC-AFE

工具与软件:

团队、

我们想知道在 TIDA 设计中进行此数据采集和调配的主要目的是什么? 在客户实际应用中、只有电流互感器可以实现电弧检测。 TIDA 为何需要检测串电压和电弧电压检测?

1.您能否与此数据采集和标签共享与应用程序相关程度更高的信息? 它看起来通过 AMC23C11 UV 比较器和窗口比较器提供 OV/ISO 保护。 而且电压可由 DSP 的 ADC 感测。 目的是什么? 它用于在仪表或其他设备上进行监控?

2.一般情况下、客户把电流互感器放在 PV+或者 PV-上、或者两者上、来进行电弧电流检测。

但是、如果电弧位置发生在面板侧输出或逆变器输入上、如下面标记的红色颜色所示。 会发生什么情况? 此 TIDA 设计是否能够提供保护?   

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我尝试在这里回答多个问题。

    TIDA-010955或可订购版本 TIEVM-ARC-AFE 旨在用于电弧采集和标记。 为了提高效率、最好有一个通道能够检测是否产生了电弧、然后通过信号路径捕获的噪声模式记录该电弧

    1.采集和标记是所有 AI 算法培训的一部分,见上文的答案。

    2.使用 CT 检测噪声模式,只需要在 PV+或 PV-

    无论电弧发生在何处、该设计都可以检测在 PV 线上生成图形的电弧。 由于机械磨损、大多数电弧会发生在不同面板之间的连接器中。