This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:查找 MegaChips MCDP2850编程工具和示例固件

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1438265/tida-01243-looking-for-megachips-mcdp2850-programming-tool-and-example-firmware

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件: TUSB8040

工具与软件:

我们最近组装了一批 TIDA-01243电路板、我们计划将其集成到设计中。

该手册介绍了 在使用前如何刷写 MCDP2850、但它并未提供任何关于从何处购买/下载编程工具或固件的信息。

有人能帮我指出正确的方向、以便我们启动和运行开发板吗?

干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我们将对此进行深入探讨、我们会很快回复您。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    看一下原理图 、我看到 MCDP2850连接到 SST25VF080B 外部闪存。  

    我看到手册中关于闪存编程的章节、但它指的是 TPS6598x。  TPS6598x 是 PD 控制器。  这是您指的吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好尼古拉斯,道歉的延迟响应。 出于某种原因,我从未收到有关您的回复的电子邮件。

    实际上、有一个文档详细介绍了 TIDA-01243的编程步骤、这对于我来说是再也找不到的。

    本文档指出了三个需要刷写的内容、即 TUSB8040、 MCDP2850和另一个。 到目前为止、我已获得了对 TUSB8040进行编程的软件、但我尚未找到任何有关如何对 MCDP2850及其随附闪存进行编程或设置的文档。

    我们正在从头开始制造 TIDA-01243、因此我们需要所有软件和文档来设置其中的每个部分。

    任何正确方向的建议将会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次找到了编程文档、我们需要找到的软件/硬件是步骤 3.3:如何对 Megachip 器件进行编程:Bobcat 和 Pegasus。
     我们还需要步骤 3.1中提到的软件和硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是指向相关步骤的链接。  

    https://juicycrumb.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024年12月12日–AT-5.55.44%E2%80%AFpm.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢图像。  我找到了 文档(TIDUC52)。    

    第3.1步中的软件由第三方 TotalPhase 提供。  Flash Center 可在其网站上使用、并且其 SPI 硬件可供购买。

     第3.3步中提到的 Gprobe 7软件可能也可以通过第三方提供。   

    但是、TI 可能需要提供这些工具将用于此参考设计的固件文件。   我通常不支持此参考设计。  我支持 TUSB8040。  给我一些时间来跟踪这些文件可能在哪里或者我可以要求谁来找到它们。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nicholas、感谢 TotalPhase 的链接、我们肯定需要第3.1步和第3.3步的固件文件-感谢我们已经跟踪了第3.2步的软件和固件。

     如果您知道我们可以从何处寻求 TI 的一些设计指导、那您将不胜感激! 期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我发现了一篇带有固件的旧 E2E 文章、内容适用于第3.1步。

    (4) TPS65987D:USBCMINIDKEVM 闪存文件-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    请告诉我这是否对您有用。  我将继续查找其他固件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您采购固件-我们仍在等待 Aardvark 到达、以尝试使用闪存、希望我们将在新年早些时候收到它。

    期待看到关于最后一个谜题缺失的消息!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    很抱歉、我很难找到其他固件文件。  我曾将此问题转发给其他内部工程师、看看他们是否可以提供帮助。  我会在得到答案后继续跟进。

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,你在这件事上的支持是非常感激的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    找到了!  为便于将来参考、此项目编号为 INT042 .  请接受我朋友的请求、以便我可以直接与您共享这些文件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus、我已经接受了您的请求! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus、我已经接受了您的请求! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我通过 DM 向您发送了请求的文件。  我们可以继续在那里的对话。

    此致、

    Nicholaus