This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:过载期间维持输出功率的持续时间

Guru**** 3009230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453745/tida-010938-duration-for-output-power-to-sustain-during-overloading

器件型号:TIDA-010938

工具与软件:

尊敬的 SEM 团队:  

关于 TIDA-010938、如果逆变器的输出功率过载至125%、150%或150%以上、则输出功率可以维持多长时间(以秒为单位)? 我们是否有该数据?

例如:

  • 100%- 125%:多少秒?
  • 125%- 150%:多少秒?
  • 超过150%:多少秒?  

注:100%是指最大持续功率(4.6kW)

谢谢。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    实际硬件不能过载、因为电感器将会饱和。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的答复。  

    我可以知道吗、这里的4.6kW 是指 TIDA-010938的最大连续功率吗?  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    我的客户对 TIDA-010938的峰值功率规格很好奇。 如下图所示、其他制造商提出了峰值功率规格、并提及了100%- 125%、125%- 150%和>150%。

    在这种情况下、客户担心在未提及规格中的峰值功率的情况下、客户会认为出现了问题。 尤其是对于非电阻负载、它将在启动期间消耗高得多的功率、并在几秒钟后恢复到额定功率。  

    您能否帮助指出哪些规格是与峰值功率规格相关的? 谢谢。  

    链接: 技术指标- SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1用户手册- Huawei

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对于光伏逆变器、您需要两种规格:标称功率和过载功率。

    请勿将额定功率与启动时对直流链路预充电的时间相混淆。 启动可以始终通过软件缓慢完成。

    过载150%意味着将电感器设计为不会在150%时饱和。 基本而言、您需要更大得多的电感器。