This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:Tina-TI 模型

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453991/lm5181-q1-tina-ti-model

器件型号:LM5181-Q1
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TILM5181

工具与软件:

您好!

我是否可以询问 TINA-TI 瞬态模型是否可用于 LM5181-Q? 网站上唯一的 SPICE 模型是加密。 我期待着很快得到回复。  

此致、

Alice   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、没有可用于 LM5181产品系列的 TINA 模型。 您不能使用提供的 PSPICE 模型是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我没有 PSPICE、因此我要将.lib 文件导入到 LtSpice 中。 模型已加密、在我尝试仿真时会出现弹出错误。 您是否有可以共享的工作的 LtSpice 模型?  

    此致、

    Alice  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、在两家公司之间没有 NDA 时、我们通常不会共享未加密的 PSPICE 模型。 我正在查看是否有合适的参考设计。

    同时、请访问 https://www.ti.com/tool/试用 PSPICE for TI:PSPICE-FOR-TI

    如果您取得成功、请告诉我。

    此致、

    射线