This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:ucc287502dbvr

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453136/ucc28750-ucc287502dbvr

器件型号:UCC28750

工具与软件:

大家好! 通过使用 UCC287502dbvr 集成、我将设计一种具有130V 输入12v 6a 输出72W 的反激式。 但我将输出设为0。 当我观察输入的电源时、我看到它没有馈送。 显然、我认为启动集成并不是为了开始。 初级绕组是42个次级绕组8个辅助10个绕组。 您可以帮助解决此问题吗?e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Bitirme_5F00_Flyback_5F00_Converter_5F00_V1_5F00_2024_2D00_12_2D00_18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了您的原理图、在功能上看起来还不错

    您的匝数比看起来还不错

    我会检查变压器的极性。  如果是 O.K.、我建议使用 Excel 文件检查设计、可在以下链接中找到该文件。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-CALC

    此致、