This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:LMG3422R030RQZT

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG342X-BB-EVM, LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453665/lmg3422r030-lmg3422r030rqzt

器件型号:LMG3422R030
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM、LMG342X-BB-EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望这封电子邮件能让您满意。

我们近期购买了 LMG342XEVM-04X 评估板、目前我正在通过仿真用于生成带死区互补信号的电路来验证原理图。 但是、我在仿真过程中遇到问题。

具体来说、我注意到互补信号的上升沿和下降沿同时出现。 因此、在某些情况下、两个信号会同时暂时导通。 根据我的理解、这种行为不是预期行为。 在任何时刻、两个互补信号都不应同时导通。 相反、即将关闭的信号应首先关闭、以确保在另一个信号开启之前有安全的死区时间。

您能否说明一下原理图中的死区电路如何确保正常运行? 如果我在仿真过程中需要考虑某些特定配置或设置、我将非常感谢您的指导。

 Hera 我附上仿真结果供您参考

谢谢、此致

Hareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、您好!

    我绝对可以在这里提供帮助、我有几个问题:
    1.我们有两种降压/升压主板(LMG342X-BB-EVM 和 LMG34XX-BB-EVM)、但 LMG3422  EVM 与 LMG342X-BB-EVM 兼容、您是否在使用此主板并基于使用它进行仿真?
     LMG342X-BB-EVM 主板可配置为使用低侧的单输入或高侧和低侧的双输入。 我假设在仿真具有死区时间的信号分离器时、您使用的是单输入。 但是您能确认吗?

    为您执行两项操作:
    在 R1和 R3上添加一个二极管、这样可以确保上升电压5V 直接通过而不产生延迟。 我们在高侧和低侧的下降时间上增加延迟。 由于信号是反相的、因此高侧的下降时间将考虑低侧上升时的死区时间、反之亦然。
    2.添加二极管后请提供一个更加清晰的示意图、这样可以帮我更方便的复习一下

    谢谢!
    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach Soviero,

    我目前使用 LMG342X-BB-EVM 主板、并对参考手册中提供的原理图进行仿真。 在设置过程中、我将使用单个输入并从中导出具有死区时间的互补信号。

    在您上次电子邮件的指导下、我已将建议的更改融入原理图中的 R1和 R3放置二极管。 不过、尽管进行了这些修改、但我仍然无法在电路中实现适当的死区时间。

    您能帮我解决这个问题吗? 如果能提出进一步的见解或建议、将不胜感激。

    感谢您的持续支持、我期待您的宝贵指导。

    下面附上原理图和结果

    谢谢、此致

    Hareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴进一步协助你,我甚至可以自己运行一个模拟,看看可能有什么差异;然而,它将需要等到1月1日一周后的美国假期。 我希望这对您来说是可以接受的。

    同时、请继续进行调试并分享您发现的任何其他信息。

    谢谢!
    Zach Sovero.