This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287502

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454256/ucc28750-ucc287502

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我正在使用 UCC28750设计一个具有来自电网的输入和24VDC 6A 输出电压的电源。 运行电路时、电路在以超过50%的负载运行时会发出噪声。 当负载低于50%时、我可以完全正常运行。 我曾尝试更改不同的控制器并执行仿真、所有这些都得出了很好的结果、但是、当运行实验时、电路仍然会产生噪声。 我尚未确定错误的来源。 请在该部分为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的仿真工作情况很可能发生故障。   我建议您研究 CS、VDD、FLT 和 Vout、以确定触发哪个故障。

    一旦您知道导致故障的原因、您应该能够通过电路调整解决问题。

    此致、