This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:双向转换器(QUOT)参考设计(&QUOT)

Guru**** 2998930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TIDA-010210, PMP22951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454637/tida-01606-reference-design-for-high-frequency-bidirectional-converter

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TIDA-010210、 PMP22951

工具与软件:

您好!

(对不起、我在功率转换时有点冷淡、如果这是一个莫名其妙的问题、请原谅。)

我正在考虑使用50V 电池为定制应用构建一个10kw、3相双向转换器。 高效率、高功率密度和短开发时间非常重要。 而不是元件成本。

我之前读过 SLAA602A、其中包含一个有关用于提高效率的"高频"转换器的有趣部分。 请参见随附的图

我的问题是:

-这种拓扑有参考设计吗? 我找不到一个。 是因为它没有预期的那么好吗?

-更现代的方法是使用双向直流/直流级与双向直流/交流级耦合,例如400V 直流母线?

-如果,那么以下哪些参考设计最适合于直流/交流级: TIDA-01606 (T type)或 TIDA-010210 -(ANPC )? 或别的什么东西吗?

-对于直流/直流级,我可以将一些3kW 相移全桥( PMP22951 )并联吗? 如果没有、会怎么样?

干杯!