This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21781:适用于 PMP21781的任何 PCB

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, PMP21781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1450306/pmp21781-any-pcbs-available-for-pmp21781

器件型号:PMP21781
主题中讨论的其他器件:LM5155、

工具与软件:

我知道参考设计 PCB 并不销售、但我的客户对 LM5155的评估感兴趣、EVM 上的电路无法正常工作、但 PMP21781非常接近他们需要的、只需进行一些微小的修改即可正常使用。  

我们是否有我可能能够获得的 PCB?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、请给我们一些时间来检查一下。 我想说的是、这是一个相对较旧的参考设计、原始设计人员不再在 TI、因此可能很难接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  我已经检查了原来的设计师是否还在附近,所以已经知道这是一个很长的镜头。  如果有任何机会,我们有一些,虽然我愿意把他们从你的手中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、现在我们来线下讲讲、谢谢!