This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:TIDA-010933

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454864/tida-010933-tida-010933

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 CODECOMPOSER

工具与软件:

嗨、团队:

可以有人帮助指导我 查找函数调用、其中一个是" EPWM_enableTripZoneSignals "。

我正在 c2000sdk 源代码池中尝试。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    这些函数是 C2000Ware 的一部分。 要查找函数定义、您可以将项目导入到 CodeComposer Studio 中、并按住 Ctrl 键同时单击函数名称。 或者、当光标位于功能名称上时、您可以按 F3。  
    您也可以使用 Ctrl+H 搜索名称-这是搜索所有项目。

    希望它有所帮助、Seva。