This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00756:用于 O2气体检测的气体传感器元件

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454709/tida-00756-gas-sensor-element-for-o2-gas-detection

器件型号:TIDA-00756

工具与软件:

您好!

我们正在寻找一家可以根据您的要求生产气体传感器元件的制造商。 我们有一些文件可以与您共享(但不能附加在此处)、并且想知道您是否可以为我们生成这些文件。 这不是"一站式"生产类型、但我们目前正在寻找制造商来生产它的各种设计。  该气体传感器用于汽车行业。 如果您有兴趣接受此请求、请告诉我、并告诉我如何将文件发送给您本人以供审核。 我已与您的客户服务团队沟通、他们要求我在此处提出此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您联系您的销售代表。 如果您没有、可以直接联系我 g-campanella@ti.com。

    谢谢

    Gio