This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:电路板图像

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, TIDA-010274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454440/tida-010247-board-image

器件型号:TIDA-010247
主题中讨论的其他器件: TIDA-010274

工具与软件:

嗨、大家好!

TIDA-010247似乎具有 TIDA-010274的图像

您可以看看这个问题吗?

谢谢、此致、

Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    是的、您答对了! 我们发现了此问题、正在处理此问题。 它将在假期后修复。

    感谢您的提醒。

    BRS

    Kian