This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TLV3601, OPA857, TIDA-01187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1450051/tida-01187-schematic-review

器件型号:TIDA-01187
主题中讨论的其他器件:THS4541TLV3601OPA857、

工具与软件:

我将 TIDA-01187 作为参考、并在原理图下面制作了光电转换为 TTL 输出的信号、而且相同的 TTL 输出应该会触发 LOS 信号

征求您的宝贵建议

我的信号字符如下

最小 PW 50ns

最小 PPR 1us

上升时间1ns

看到输出

我通常 TF 输出应该会很干净、以便跟随输入、并且我看到输出侧会出现脉冲扩展

请告诉我需要进行哪些更改才能正确维护 PW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:  

    THS4541上的 Vocm 引脚连接存在问题。 将 Vocm 设置为 GND 会使 THS4541的输出达到饱和状态。 由于是交流耦合到输出、我只需将该引脚悬空或将其设置为1.65V。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3542.OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_Anant.TSC

    我曾尝试过您的建议、但它会导致 TINA 上出现收敛错误、请随附以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:  

    目前、我移除了 TLV3601、从而解决了收敛问题。 我将尝试让整个电路进行仿真。  

    脉冲膨胀是由 THS4541级的输出饱和引起的。 如果您减小输入振幅、您将看到它不再有扩展。  

    我很快会给您发送一个不同的电路以尝试并允许更大的输入范围。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:  

    我对连接的电路做了一些调整、提升了性能。 OPA857中的300uA 导致输出饱和、因此我将其降低到240uA、还增加了上升和下降时间、因为这会导致脉冲过冲(我认为这只是一个模型问题)。 我还仅连接了 THS4541的单端输入、并向另一个输入添加了偏置电压。 这使 THS4541上的总差分输出摆幅加倍、并且我还调整了增益以实现4.5V 差分输出信号。  

    为了使仿真正常工作、我必须将瞬态阶跃时间手动设置为较小的值、以便仿真时间增加。 似乎 TLV3601模型在处理非常快的脉冲时表现不佳。  

    此致!  

    Jacob  

    e2e.ti.com/.../3542.OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_JF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想看看电路在大电流下的行为、但实际上我不是在这么大的电流下工作、我将在10U-100u 的电流范围内工作

    关于 TIDA-01187、该基准具有 opa857的差动输出、该输出到 ths4541的输入、而在输入端没有这个1.25V 电压、您是为了这个高电流原因添加的?

    我认为在我的用例中不需要它、我也希望使用 TTL 5V、因此 TLV 应该有5V 作为 VCC、因此我进行了相应的修改、并且我包含了一个 LOS 信号输出以方便我使用、希望这应该在实际设计中也适用、如果您在启动设计之前认为需要任何添加、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_WITH_5F00_LOS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:  

    您不必在我共享的 OPA857和 THS4541之间进行修改。 如果您想从系统中获得更大的动态范围、它只是可选操作。 这篇文章深入讨论了该主题。  https://www.ti.com/lit/an/slyt773/slyt773.pdf

    我不认为放大器有任何其他问题。 我将继续将其重新分配给我们的比较器团队、以让他们查看您的 TLV3601电路。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob!

    Shayam、您好!

    第一个3601 INP 上的 TFOUT 约为-100mV、

    我们建议的绝对输入电压范围为距离 Vee -300mV (在本例中为 GND)、因此这一点有点接近。  

    除此之外、TLV3601的设置也很好。

     

    如有任何进一步的帮助、请予以答复。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我模拟了输入电流的多个限值、但不能产生超过-100mV 的电压、在这种情况下、它可能高达-300mV

    在这种情况下、您对 TLV3601有什么替代建议吗、或者我是否需要使用任何保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    我们以此速度运行的任何比较器的最大限值都是-300mV。 我还测试了一些测试用例 、也没有发现任何高于-100mV 的情况。 您还使用隔离变压器、因此不需要保护电路。

    此致!  
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后有一个疑问、不确定是否可以在此处解决、或者我需要打开新主题、下面是查询

      

    该参考设计无论如何都不会使用信号反相作为信号转换器进行单端转换的方法、 它不重要?

    如果我的原理图连接如下、该怎么办?

    此外,在我的模拟比较中,变压器点与 FDA 的连接方式不同,与参考是否有区别?我试图连接变压器,如参考设计中所示,它失败了

    我的设计在仿真器中起作用

    在我的示例中、OPA 发出反相信号、为 THS4541提供单反转信号、为 T/F 提供单端转换信号、我已经完成了与仿真完全相同的方案、即使在连接变压器(点转到反相输出)的情况下、也反转此操作失败了仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    由于节假日、TI E2E 设计支持论坛将推迟到12月25日至1月2日。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    在我的模拟中、Tranformer 点与 FDA 的连接方式不同、与参考相比是否有区别?

    是的、点很重要。 否则、信号可能会反相。  

    您想要反相输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试遵循参考内容、从 OPA857的数据表中可以看出、输出反相。

    在参考设计中、反相输出直接提供给 THS、然后提供给变压器、我觉得 T/F 在此处进行反转、请确认

    我在仿真中与参考设计中一样进行了重建,我看不到它在工作,出现了收敛错误

    现在我的设计方案已经连接到上面和下面的屏幕截图中、其中 OPA857的反相输出提供给 THS4541以实现反相、THS4541的输出是非反相信号、现在变压器点连接到-ve、以便输出非反相、请确认此方案、我认为它应该在仿真中像工作一样工作、

    但我无法在仿真中获得变压器的确切等效符号、因此会产生混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    二极管极性可设置输入漏光电流极性。 OPA857输入反相、使得'输入电流'变成输出电压变低、OUTN 保持不变。 与光电流相关、OPA857输出反相。

    在设计指南的图18中。 THS4541输出会发生反相、如顶部的点所示。 顶部和底部交换。

    以上都没有问题。 以下情况不好。 引脚10和11互换。