This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060017:基于 LVDS 的 SPI 发送器

Guru**** 2996850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453608/tida-060017-spi-transmitter-over-lvds

器件型号:TIDA-060017

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Continental 正在探索 LVDS 上的 SPI 或 I2C 发送器+接收器解决方案、类似于参考设计 tidued8.pdf。

SPI/I2C 是一个 GPIO 扩展器、至少有一个具有 PWM 功能的端口。 我们有任何建议/参考设计吗?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    TIDUED8 参考设计似乎就是您要找的。  对于此参考设计、您有任何具体问题吗?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    是否有任何有关此问题的更新?   

    谢谢!

    Nicholaus