This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10200:使用 UCC28700的更高功率级别参考设计?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1455816/pmp10200-higher-power-levels-using-ucc28700-reference-design

器件型号:PMP10200
Thread 中讨论的其他器件:UCC28700、

工具与软件:

您好-

我希望开发一个高功率(数十 kW)的直流/直流转换器来驱动加热器负载。  PMP10200概述了 UCC28700的一个应用、至少涉及降压转换器的内核。 这是否像升级变压器和低侧开关一样简单?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas、对于10kW 功率、我们不推荐使用 PMP10200中的反激式转换器。 我建议查看 TI 的参考设计库、找到符合您的输入/输出电压/电流要求的解决方案。 这将是您的项目的良好开端。 谢谢!

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html