This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010270:电池寿命计算

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454202/tida-010270-battery-life-calculation

器件型号:TIDA-010270

工具与软件:

我不熟悉如何计算电池寿命。 TIDA-010270设计指南中的电池寿命计算公式如下。

您能否讲一讲830uA 的来源? (我用问号用困惑突出显示)

预期电池寿命是265小时?

谢谢!

V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  V. Vedashree:

    感谢您发送编修!

    计算得出的连接事件的总功耗为37298.7 us*mA、而连接间隔设置为45ms。 因此、1次连接期间的平均功耗为37298.7/45 + Isleep = 828.86uA + Isleep ~830uA。  

    在图2-14中、电池容量为 BLE-1024、该计算方法是估算220mA 器件作为外设工作的情况。 220/C2000 0.83mA = 265h。

    BTW、 您可以查看此 应用手册 以了解有关 BLE 器件的更多详细计算。 但对于实际消耗、最好使用功率分析仪进行测量。

    B.R.

    Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清