This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:REG2的电芯平衡功能?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1455531/tida-010247-function-of-reg2-for-cell-balancing

器件型号:TIDA-010247
主题中讨论的其他器件:ISO1640、

工具与软件:

您好!

您能否详细解释一下 REG2如何用于电池平衡? 我标记了另一篇文章、询问上述类似问题。 (也在此处提供)。

对于该设计、我考虑不使用两个 AFE 的 REG1和 REG2。 请告诉我电池平衡与 REG2有何关系、因为我无法从链接帖子中了解这一点。

谢谢!
Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijith:

    感谢您的咨询。

    虚拟负载(电阻器)连接到 AFE REG1/2、以平衡 AFE 之间的电流消耗。 例如、顶部 AFE 消耗1mA、但底部 AFE 消耗500uA。 您可以在 BOT REG 2上添加500uA 的虚拟负载来平衡电流间隙。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的答复。

    1. 如果两个 AFE 的电流消耗不相同、会引起什么问题? 功耗会一直在 AFE 之间变化、对吧? 我们如何调整电阻器的大小、以便在所有条件下都匹配该阻器?
    2. 我还是不能马上回过头来谈谈如何利用两个外部使用的 LDO 来对电池单元进行被动平衡?

    我缺少什么?

    谢谢!

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    1. 在此设计中、IIC 隔离器 ISO1640在不同侧之间具有不同的电源电流。 如果使用 AFE REG LDO 为 ISO1640供电、则会导致不平衡。 消耗量不变。 平均值在稳定的工作条件下是恒定值。
    2. 实际上、你不能将其称为"电池被动平衡"、它仅用于平衡顶部16芯串联电池模块和底部16芯串联电池模块之间的电流差。 它是模块平衡。
    3. 您无法调整电阻器的大小以匹配所有条件。 因此、我使用隔离式电源模块为 ISO1640供电、并为 REG2上的电阻器进行 DNP 处理

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 好的。 我感到困惑、因为认为 REG2在某种程度上与正常器件自主电池平衡相关、而这并没有累加起来。
    2.  您可以告诉我、来自控制器的 BOT_CB 用于吗? 提到的"Bot stack cell balancing"文本的含义是什么。

    编辑:我刚意识到我使用的是 Ryan Tan 出的较旧 TIDA-010247、我有一个离线副本。 为困惑道歉。

    感谢和快乐的假期!

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    谢谢。 祝你的假期愉快!

    2. BOT_CB 用于启用底部16芯模块均衡、即启用虚拟负载。 屏幕截图中的电路也用于 MCU 电源。 它仅用于在启动时为 MCU 上电。 直流/直流5V 电压累积后、由于直流/直流5V_OUT 设置略高于 AFE REG 输出、肖特基二极管将阻止来自 AFE 的电流。  通常、二极管用于防止反向电流流入 AFE REG 引脚。

    是的、我刚刚发布了更新的 TIDA-010247、它更适合 ESS 应用。

    BRS

    Kian