This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:绝缘监测电阻计算

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456680/tida-01513-insulation-monitoring-resistance-calculation

器件型号:TIDA-01513

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要使用 TPSA2140进行绝缘监测。 我浏览过 TIDA 1513文档、但不确定是否单独计算 RISO_POS 和 RISO_NEG 值。

每个论坛都提到了以下公式。  

正极错误     S1断开、S2闭合 Riso =(RS2 (HV_BATT+VREF))/(ISO_NEG-VREF)-Rns2-Rns1
负值错误   S1闭合、S2断开 Riso =-RS1 (HV_BATT+VREF)/(ISO_POS-VREF)-Rps1-Rps2

 在这里、 正误差给出了 RISO_POS?  负误差给出了 RISO_NEG? 我的假设是否正确?

这些方程是正确的

S1和 S2关闭场景的目的是什么?

如果有人能澄清一下、那将会非常有帮助