This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:实验4问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453105/tida-01606-lab4-issues

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

嗨、团队:

客户有两个问题。

1) 1) 文档中的描述有点简单、不知道我是否理解不正确?

•将直流母线电压"Vbus"缓慢斜升至800V。
•在 TINV_startPowerStage 变量中输入"1"并将交流电压从电网斜升至230Vrms L-N;即400 VL-L
•设置适当的网络。 由于浪涌电流限制、当电压达到230VRMS 时、立即向 TINV_allRelaySet 写入1、以开启继电器
制动阻力可能会变热和烧毁。 电流现在应该馈入电网。
•将该 TINV_idRef_pu 变量缓慢增加至0.6pu、此时每相功率将约为1.9kW

1. VBUS 增加到800V

2. TINV_startPowerStage = 1、那么 Vgrid 将达到230Vrms L-N? (您是否必须调整任何值? 他根据输入的 VBUS 确定输出的 Vrms 值?)

3.将电网中的电压设为230Vrms、那么 TINV_allRelaySet=1会把电流馈入电网? 问题是、我可以在继电器打开之前测量电网的电压吗?

4.将 TINV_idRef_pu 提高至0.6pu、这是我们手动调整的值吗? 如果不进行调整、功率将不会达到1.9kW?

5、正常运行时,是否可以随时测量电网的电压? 或者、监控电网状态的方法是什么?

6.应该先打开直流电源、再打开交流电源吗?

7.如何安全地关闭此实验?

2)  

我们希望提供更高的功率、因此我们更改了 CASR 15-NP -> U3/U4/U5的 CASR 50-NP

软件上是否有任何需要调整的地方?

因为我们现在只读取 TINV_iGrid_a_sensed_Amps / TINV_iGrid C_sensed_Amps 处仪器的大约一半值?