This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:CCS 中的双有源电桥控制器设计

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457113/tida-010054-dual-active-bridge-controller-design-in-ccs

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

我目前正在从事 DAB 设计、并参考 TI 用于我的开发工作的10kW DAB 参考设计。 目前、我正在使用 CCS 平台进行控制器设计。 虽然我熟悉 CCS 编码、但我对系统配置文件不是很有经验。

我注意到 Resource Explorer 中有一个用于该 DAB 设计的项目文件、但我在理解代码的结构和内置 CCS 时遇到问题、因为我想在不使用系统配置文件的情况下开发控制器。 有人可以指导我如何访问和浏览 TI 参考设计的 CCS 代码吗?  

谢谢!