This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41006:PMP41006 LLC 电流控制软件共享

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456935/pmp41006-pmp41006-llc-current-control-softwer-sharing

器件型号:PMP41006
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010062

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果我们有包含 PMP41006电流环路控制算法的软件代码示例、您可以帮助分享吗? 由于客户发现 TI.com 上没有显示软件示例电流环路控制的代码示例、您可以帮助说明客户在哪里可以找到 LLC 电流环路控制算法代码示例? 如果本参考设计不包含、是否可以共享其他参考设计(包括 LLC 电流环路控制算法示例代码)? 非常感谢您的支持。

此致

Jie