This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:可编程 TIDA-01486放大

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454580/tida-01486-programmable-tida-01486-magnification

器件型号:TIDA-01486
Thread 中讨论的其他器件: THS3095

工具与软件:

大家好!

我在设计中使用 TIDA-01486来放大换能器的驱动和接收信号、以便在不同的管道上进行流量测量。


我使用外部夹具安装、测试完成后、信号强度因管道材料的不同而有很大差异。

因此、我们需要使用可编程放大增益调节方案、而不是人工更换反馈电阻器。

用可编程电位器替换反馈电阻器还是用可编程增益运算放大器替换 THS3095?


您是否有任何计划可用于此想法的参考? 您能提供一些好的建议吗?

非常感谢您提供任何建议!

此致