This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:LM 5185的 TINA SPICE 模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185, LM5185-Q1, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456904/lm5185-q1-tina-spice-model-for-lm-5185

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5185PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好、

我想在我的设计中考虑使用 LM5185、但无法找到 LM5185的 TINA SPICE、您能否提供相同的 TINA SPICE 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您使用 LM5185-Q1进行设计。  很抱歉、我们只有 PSpice Ver.17.4创建的模型、而我们尚不具有 TINA 模型。  我正在转发给新团队、新团队将接管对 LM5185-Q1的支持、如果可以计划 TINA 模型、他们可能会进行更新。  暂时请使用 PSpice 或免费工具 PSpice-for-TI。   https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前尚未计划 LM51850Q1的 TINA 模型。 我将保持这一要求,以防它成为未来的一个项目。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢建议,很少的 pspice 模型可以导入为 Macro ,如果做同样的,它会给出如下的错误。 是否有办法解析它或仅使用 ti 的 pspice、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    -我建议使用最新版本的 PSpice。 我从未使用过宏、因此我无法帮助您解决此错误。

    谢谢你